This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8.4134万问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603396/tpic84134-issue

大家好,

客户正在使用 TPIC8.4134万。 我发现TPIC8.4134万应该发布在汽车论坛上。 但现在这个论坛只能阅读帖子。  

所以我在 工业接口论坛上发表文章。 您会提供一些帮助吗? 或者您是否会将我的问题发送给相应的工程师以回复我。

问题如下:

始终没有LF信号输出。 客户希望获得一些代码例程。 您是否会为  我提供TPIC8.4134万的代码例程?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我是Darren Rolland,是该设备的支持人员。 我附上了一个Excel文档,其中包含一些在OUT1上运行并发送一些数据的代码示例。 我还包括了一个带有登记细分的选项卡,以便您可以修改应用程序的代码。 如果您需要帮助,请告诉我。 谢谢。

    -Darrene2e.ti.com/.../TPIC8.4万-sample-code.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    感谢您的支持。 对于TPIC8.4134万,它是汽车论坛。 但为什么汽车论坛只能阅读帖子?
    如果我有类似的问题,我是否会在工业接口论坛上发布?