This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:TRS3232E-Q1和MAX3232E-Q1之间有什么区别?!

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1, MAX3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603687/max3232e-q1-what-s-differences-between-trs3232e-q1-and-max3232e-q1

部件号:MAX3232E-Q1
主题中讨论的其他部件:TRS32E-Q1

您好,

除工作温度外,TRS3232E-Q1和MAX3232E-Q1之间是否有任何差异?!

我在数据表中没有发现任何其他差异,为什么编号代码(TRS和MAX)不同?! TRS代表什么? 在其他一些部件号中,我看到了两个相同编号的芯片,一个以TRS或TLV开头,另一个以MAX,TPS开头...这种编号方法的原因是什么?

谢谢,顺祝商祺!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TRS*编号方案是TI的固有方案,而MAX*编号方案则用于匹配市场上的现有器件。 在许多情况下,TRS*器件是与MAX*器件直接引脚对引脚功能等同的器件,但由于这简化了某些客户的二次采购,因此提供了两种器件型号。 正确的是,TRS3232E-Q1和MAX3232E-Q1之间没有任何显著差异。

    最大