This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:DS90UB914A关于PCB布局问题

Guru**** 2458830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603309/ds90ub914a-q1-ds90ub914a-about-the-pcb-layout-questions

部件号:DS90UB914A-Q1

大家好,

客户对 DS90UB914A有一些PCB布局问题。

问题1:对于数据表中的11.1 Tm1互连准则,它显示“在以500 Mbps以上的速度运行时使用差分连接器”。

(1)线路速度是多少? 它是否表示 Rin+/-引脚的线速?  

(2)客户的摄像头为100万像素。传输速率为每秒30帧。 如何计算线速?

问题2: 有关图42。 DS90UB914A-Q1解串器示例数据表布局,LVCMOS路由是否需要执行等长度控制?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程已分配给应用程序工程师以供审核和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palaniappan,

    谢谢。 我将等待我们团队的回复。 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    1.您所指的是UB914A日吗?

    答 是的。

    B.取决于传感器/ISP的输出视频格式。通常对于 1M@30fps 摄像机应用,线路速率为~1.1Gbps。

    2.是的,对于并行接口,保持/设置时间规格应匹配。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,强:

    感谢您的回复。 是的,我指的是UB914A日。

    问题1:对于线速计算,客户的摄像头为100万像素。传输速率为30 fps。 您指的是客户的

    线路速度为1.1Gbps? 您是否会解释更多有关线速计算的信息?

    问题2:对于LVCMOS路由的等长度控制,它是否指PCLK? 密耳的等长度控制范围
    LVCMOS路由?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micky,

    问题1:对于线速计算,客户的摄像头为100万像素。传输速率为30 fps。 您的意思是客户的线路速度是1.1Gbps? 您是否会解释更多有关线速计算的信息?
    答:它取决于传感器/ISP的视频格式。 它是~1.1G。要获得准确的数据速率,您需要根据传感器/ISP的输出进行检查。
    问题2:对于LVCMOS路由的等长度控制,它是否指PCLK? LVCMOS路由的等长度控制范围有多大?
    答:是的,请在日/秒中检查规格tROS/tROH

    此致,
    Steven