This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:传输性能和用过的电缆

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601340/tusb1310a-transmission-performance-and-used-cable

部件号:TUSB1310A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TUSB1310A有问题。

请问您有什么建议?

——问题

根据数据表 ,它描述了"–支持3米以上的USB 3.0 电缆长度"

要实现此性能,使用哪种类型的电缆?  

我还想知道限制长度,相关的阻抗设置,错误率等。

如果您有相关报告,请发送给我。  

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位:

    这只是提醒,我正在等待您的回复。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shinichi1:

    支持的USB 3.0 3M+电缆长度适用于符合USB 3.0 规范要求并具有有效USB合规徽标的任何USB 3.0 电缆。 对于USB电气合规性测试,测试设备制造商提供的测试设置中包含一根3M电缆,但它不是专门设计的电缆,只是一根质量良好的电缆。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JMMN

    感谢您的回复。

    我知道电缆很受欢迎。

    请您详细解释一下。

    ---

    (1) 用于测试的电缆的单个型号名称是什么?

    我认为电缆规格与每根电缆不同,尽管它有USB徽标。

    (2)我可否在测试时确认有关数据。 我想查看测试设备和波形的报告。  

    ---

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shinichi:

    您可以使用Qualtek 302.3027万-03M 3.0 电缆。

    关于3.0 m 长度的测试,我们目前没有该信息。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerardo

    感谢您的回复。

    我知道电缆型号。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一