This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:DS90UH948的DataPathControl 2寄存器

Guru**** 2458830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600384/ds90uh948-q1-datapathcontrol-2-register-of-ds90uh948

部件号:DS90UH948-Q1

您好,

 根据DS90UH948的数据表, “从远程SER加载” 在 ADD 0x28[5:0]中被解密。

我确认了当"override fc config"的位字段为"0"时,是否使用DS90UH949更改了这些位字段。

然后,我观察了以下结果。

1.当我将0x7F写入DS90UH949时 ,我观察到0x69 (我预期0x3F可以在DS90UH948的ADD 0x28中观察到)。

2.当我向DS90UH949写入0x7F时 ,我观察到0x20 (我预期在DS90UH948的ADD 0x28中可以观察到0x00)。

根据 上述结果,即使我将DS90UH948的Add 0x28[7]设置为0x0,也不会从SER加载以下位字段。

* 0x28[5] VIDEO_DISABLED

* 0x28[4]双链路

* 0x28[2] I2S已禁用

*0x28[1] 28BIT视频

那么,当Add 0x28[7]为0x0时,您能否向我发送有关从SER加载的Add 0x28的哪个位字段的正确信息?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清一下您在949上写0x7F的注册表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San,

    >请说明您在949上写0x7F至哪个注册表?

    很抱歉,我误认为了我所写的值,我将澄清如下所示的登记簿。

    1.当我将0x7F写入DS90UH949的Add 0x1A时 ,我观察到0x69 (我希望在DS90UH948的Add 0x28中可以观察到0x3F)。

    2.当我写入0x00DS90UH949的Add 0x1A时 ,我观察到0x20 (我希望在DS90UH948的Add 0x28中可以观察到0x00)。

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason-San,

    是否有任何更新?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason-San,

    很抱歉多次询问,但我需要有关此主题的反馈。

    巴西,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida:

    我对您要做的事情感到困惑。 949上的寄存器0x1A只有三个未保留的位。 其它5位不应设置为1。  

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason-San,

    感谢您的回复。

     949上的>Register 0x1A只有三个位不保留。

    是的,您回答正确。 但是,根据UH948的数据表,Add 0x28[5:0]值似乎来自SER寄存器。

    因此,我希望您确认哪些位字段实际上是从SER加载到UH948的。

    (根据我使用DS90UH949的经验,至少UH948的ADD 0x28的位[5:4]和位[2:1]未从SER寄存器值加载。)

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    位[5:4]和[2]是从串行器加载的,但不一定是从特定寄存器加载的。 它只是基于串行器发送的内容-是否发送视频,是否为单/双视频以及是否存在I2S。

    位[1]应该从0x1A加载,正如您所说的,我必须研究为什么不是这样。

    谢谢!
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason-San,

    >位[5:4]和[2]从串行器中加载,但不一定从特定寄存器中加载。 它只是基于串行器正在发送的内容->是否发送视频,是否为单/双,以及是否存在I2S。

    我了解UH948的位[5:4]和[2]表示正向通道的信息(而不是寄存器信息)。
    事实上,SER的寄存器信息仅加载到UH948中的位[3]和位[1:0],对吗?

    >位[1]应该从0x1A加载,就像您说的那样,我必须研究为什么不是这样。
    是否有任何有关未从SER寄存器加载此位的信息?

    此致,
    町田