This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV010A:总线LVDS LVD/5V 3.3 单传输器,具有防雷功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601176/ds92lv010a-bus-lvds-3-3-5v-single-transcever-with-lightning-protection

部件号:DS92LV010A

大家好,

我正在我的主板上使用DS92LV010A -总线LVDS LVD/5V 3.3 单传输器,

我正在寻找LVDS端具有防雷保护的相同组件。

我对闪电的要求是波形3和4 - 3级。

有人知道这种组件吗?

谢谢!

Igal Talor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Igal:

    设备本身不能处理闪电。  本应用手册是有关保护的良好起点。

    www.ti.com/.../slla292a.pdf

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,还有其他具有相同功能的产品具有内置的防雷功能吗?
    我想节省主板上的空间(电阻器和二极管),此接口必须具有防雷保护。