This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:保护电路和总线性能

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603286/sn65hvd72-protection-circuitry-and-bus-performance

部件号:SN65HVD72

您好,

TI的文档 slyt484a显示了以下用于防止EFT,ESD和浪涌的电路。

我的问题是,如果总线包含大约128个以9600 bps通信的设备,它会对总线产生什么影响,我相信128 TVS的电容和漏电流将在确定总线性能方面发挥作用。 我们非常感谢您提供任何建议。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Muhammad:

    您正是因为TVS二极管的电容和漏电流会影响总线性能。 简单的回答是9600 bps的数据速率太慢,不会影响这些效果,一切正常。

    根据Bourns的CDS0T23-SM712数据表,一个TVS二极管添加到总线引脚的典型电容为75pF,从总线引脚到接地(引脚1 -引脚3)的最大泄漏电流为1uA。

    对于电容,这些TVS二极管中的128个在总线上并联,可为每个总线引脚增加9.6nF值的电容。 SN65HVD72具有一个驱动器,能够输出最大160mA的上拉/下拉电流(IOS规格)。 为了便于计算,我们假设输出驱动器通常会输出接近100mA电流的电流。 使用I = C (dv/dt)时,如果100mA尝试将9.6nF的电容转换为5V,则需要480ns的时间。 因此,总线上有128个TVS二极管导致总线电容增加所导致的额外转换率会在1Mbps或更高的数据速率下导致许多问题,但在9600 bps的数据速率下,影响很小或没有影响。

    至于漏电流,即使128 TVS二极管在总线引脚上漏电1uA,能输出100mA以上电流的SN65HVD72驱动器也能轻易地驱动额外128uA的漏电流。 此外,128uA的泄漏电流在120欧姆电缆上造成的压降非常小,在10s mV范围内。

    此致,
    Richard Broughton
    收发器接口-应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Richard的详细回答,非常感谢。