This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:从VDD33到VDDIO的当前流

Guru**** 2459850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601033/ds90ub940-q1-currrent-flow-from-vdd33-to-vddio

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

我的客户在 提供VDD33后看到了从VDD33(3.3V)到VDDIO(1.8V)的内部电流。
  DS90UB940-Q1的电流是否无插头?

我相信它不会损坏设备本身,因为他遵循以下建议的通电顺序。
(数据表第23页)
"电源设备可能会同时倾斜。 如果已排序,则VDD33应优先,单独或使用VDDIO (1.8V或3.3V)或VDD12,其他导轨按任意顺序跟随。"

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已收到您的查询。 应用程序团队中的人员将进行审核并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Palaniappan-san,

    感谢 您的支持 。 我将等待您团队的更新。
    我的客户还想知道, 在VDDIO=1.8V和VDD33=3.3V的情况下,是否存在防止通电过程中的电压泄漏(内部电流)的解决方法。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为他的设计计划,我的客户想要立即了解它。  
    非常感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    直通式不会损坏我们的设备。 防止这种情况的一种方法是同时增加电源-但只有在连接到1.8V导轨的另一个设备出现直通问题时才需要这样做。

    谢谢!