This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:REFCLK

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1EVMTDA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602724/ds90ub964-q1-refclk

部件号:DS90UB964-Q1

您好,

我们的客户全方位车身影像系统使用TDA3和DS90UB964。

我对DS90UB964的REFCLK有疑问。

TDA3的CSI-2高达1.5Gbps,因此我需要在DS90UB964上为REFCLK选择23MHz?  

此致,

NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NAO,

    DS90UB964可接受23 MHz至25 MHz的参考时钟。  如果 需要运行CSI-2发射器,使其接近1.5 Gbps/信道的TDA3最大速率,则需要设置CSI_PLL_CTL=0并使用23 MHz参考时钟。

    此致,

    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Davor-san

    感谢您的快速回复。

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor-san

    我还有一个问题。

    我确认了DS90UB964-Q1EVMTDA和用户指南。 EVM具有25MHz OSC。
    当此EVM与TDA3-EVM配合使用时,我们是否需要将OSC从25MHz更改为23MHz?
    如果我们没有改变OSC,请告诉我任何潜在的问题。

    此致,
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nao,

    仅当您要将CSI-2速率设置为~1.5 Gbps/信道时,才需要使用23 MHz振荡器。  选择的CSI-2速率取决于传递来自遥控传感器的所有数据所需的带宽。  如果带宽要求允许您使用800 Mbps/信道,则可以使用 25 MHz参考时钟并设置CSI_PLL_CTL=10。  TDA3也可以在更低的CSI-2速率下运行。

    我建议您查看以下TI设计:  

    此致,

    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor-san

    感谢您的快速回复。
    我确认了您建议的TI设计,但REFCLK是25MHz...
    这是否意味着CSI-2在此系统上运行800Mbps或400Mbps?
    因为TDA3不能接受1.6Gbps CSI-2数据速率。

    此致,
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Davor-san

    感谢您的快速反馈。

    此致,
    NAO