This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:如何使用此器件进行数据处理

Guru**** 2458830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602264/tps65982-how-to-use-this-device-for-data-processing

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我正在使用TPS6.5982万来实现USB-C读卡器。 此项目的目标是 接收通过CC线路提供的信息,对其进行处理,然后通过其中一个I2C端口将其传输到显示器。 我对该组件非常熟悉 ,并正在寻找 如何使用 TPS6.5982万实现此功能的一般想法。

谢谢

Danny C.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danny:

    这是一个好问题。 我知道82上的CC通信是BMC,如果你想在I2C上读这个,那么你需要解码它。 但是,82s主机接口是I2C,您可以使用'PDst'命令读取PD通信,也可以在HI-utility GUI工具上读取不同的寄存器,这非常方便。 让我进一步询问团队如何以最佳方式完成此任务。 明天我会告诉你最新情况。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danny:

    为了跟进您的情况,PDst寄存器也只会让您查看PD控制器的当前状态。 您目前最好的选择是使用PD嗅探器,例如Eyllisis,LeCroy,Google twinkie,但最便宜的是TotalPhase (我在下面附上了链接)。

    www.totalphase.com/.../

    谢谢