This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2213B:在PCIe上预强调

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2213B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603264/xio2213b-preemphasis-on-pcie

部件号:XIO2213B

XIO2213B团队,

XIO2213B的数据表显示,在低功率模式下,预重关闭。  这意味着,否则就要强调预先强调。  这是真的吗?  您是否可以分享有关预强调的任何其他信息,因为我在数据表的其他地方没有看到它?

这适用于正在评估XIO2213B的客户。

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:  

     

    我要求提供更多信息,但在2213B数据表的11.3 部分中,表示PCIe发射器的标称去重为3.5dB。

     

    您能告诉我客户是谁吗?

     

    谢谢!

    Dennis