This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:与SN7.5176万A兼容

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603429/sn65lbc184-compatibility-with-sn75176a

部件号:SN65LBC184
主题中讨论的其它部件: SN7.5176万A

您好,

我认为标题说明了一切。

我们在产品中使用SN65LBC184来管理DMX 512协议。

当从使用SN7.5176万A的灯光控制台发送信息时,我们的产品无法理解。

我想知道SN65LBC184和 SN7.5176万A是否完全兼容。

非常感谢,

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nicolas:

    SN7.5176万A支持高达5Mbps的RS-485应用(DMX 512协议基于EIA-485标准)。 SN7.5176万A的输出驱动器具有符合RS-485的电气规格。 因此,在数据传输方面,它应该与SN65LBC184完全兼容。

    由于您遇到通信问题,我建议使用示波器检查两个总线引脚上的波形,以确保总线上出现足够的差分电压,使SN65LBC184能够正确读取。 如果总线未被驱动至正确的电压水平,则可能表示总线上的端接存在问题。

    此外,如果使用的数据速率高于5Mbps,SN7.5176万A驱动程序可能会难以以足够快的速度驱动总线。 SN65LBC184器件具有集成的瞬态电压抑制器,可在总线上增加稍大的电容,从而进一步降低数据传输速度。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。 如果您可以提供总线波形的快照,我可以帮助您进一步调试您遇到的通信问题。

    此致,
    Richard Broughton
    TRx -应用工程师