This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820锁定时间

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602072/ds280br820-ds280br820-lockup-time

部件号:DS280BR820

您好,

复位后中继器的锁定时间是多少,即TX开始传输需要多长时间?

谢谢!

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    DS280BR820上没有"reset"针脚。  一旦电源达到推荐的工作范围,它将开始传输输入信号。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Lee。 是否有功率级和TX之间的计时图或数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    很抱歉混淆了。  还有  一个"开机重置"延迟。  指定在VDD达到2.375V后的最大延迟为60ms。

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的回复。 如果设备长时间通电(即超过60毫秒),则从RX上有信号到TX上出现信号之间的延迟是多少?

    此致,

    弗拉基米尔