This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:GPU's AUXp/N连接至DP140

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603019/sn65dp149-gpu-s-auxp-n-connection-to-dp140

部件号:SN65DP149

DP149中没有AUX_P/N,只需确认GPU的AUXp/N连接到DP149的SDA_SRC和SCL_SRC,2000下拉至3.3V即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    GPU的AUX将连接到DP4200的DDC端口。

    我需要确认我们是否建议在此设备中使用DDC snoop模式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP149中没有DDC引脚,但SDA_SRC和SCL_SRC引脚。您是否认为SDA_SRC和SCL_SRC是GPU AUX的DDC端口? 这就是我在参考原理图中看到的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    DDC是显示数据通道,它使用I2C (SCL/SDA)

    如果GPU仅具有AUX端口,则此端口可在CAD=H时发送I2C兼容级别或I2C-OP-AUX

    DP149实施时钟拉伸,如果遇到互操作性问题,则必须实施DDC snoop模式

    DP159包括一个I2C-Over AUX至DDC电平转换器。

    此致