This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:在进行半自动链路培训时,AUX_DEFR返回

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603311/sn65dsi86evm-aux_defr-returned-when-doing-semi-auto-link-training

部件号:SN65DSI86EVM

您好,

我正在将SN65DSI86EVM直接连接到LCD面板上,并尝试直接与面板通话,但链路培训失败(寄存器0xf8 = 0x02)以及AUX_DEFR标志(0xf4 = 0x08)。

我无法通过直接或间接方法读取EDID,并且无法在屏幕上显示颜色条。

CFG寄存器转储(从0x20开始,转储32字节)

0x80 0x07 0x00 0x00 0x38 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x80 0x00 0x00 0x05 0x80 0x00 0x00 0x94 0x00 0x24 0x00 0x58 0x00 0x04 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

此致,

John Basista

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果是我的aux_n和aux_p对连接反了。 这将导致AUX_DEFR标志。 当切换这些信号时,显示屏连接正确,并按预期工作(DSI输入和全部)。 我还可以通过间接方法读取面板的EDID。 很抱歉请求混乱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    很高兴它被解决了。 如果您有任何其他问题,请随时联系我们。

    此致