This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI PCIe重新计时器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS80PCI800, DS125BR820, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603220/ti-pcie-retimer

线程中讨论的其他部件:DS125DF410DS80PCI800DS125BR820DS80PCI810

大家好

             TI是否有PCIe重新计时器解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为DS125DF410 9.8 至12.5 Gbps四通道再计时器(具有自适应均衡器,CDR和DFE | TI.com)是一个很好的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kerr:

    DS125DF410不 能与SAS/SATA或PCIe协议配合使用。  我们目前有许多PCIe中继器设备,它们利用线性均衡来扩展 这些系统中的覆盖范围。  对于SAS-3,我建议使用DS125BR820;对于PCI Express,建议使用DS80PCI810或DS80PCI800。

    此致,

    李