This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:BISTENN持续时间

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602594/ds90ub934-q1-bisten-duration

部件号:DS90UB934-Q1

您好,先生,

在启动过程中,系统要求我们运行bisten测试,以确保链路正确。 此外,我们希望运行速度足够快,以便不会影响ECU的启动时间

问题:

可以运行bisten测试的最短时间是多少。 (即在多少毫秒后我们可以读取pass pin)

运行bisten测试的理想时间是多少? (1毫秒? 5毫秒? 20毫秒? 更多?)

是否有关于如何执行此测试的典型场景的应用说明。

此致,

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们收到了您的问题,并将其分配给FPD链接应用程序中的某个人以供回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    如果您想这样做,运行BIST的时间完全由您决定。
    通常,在诊断问题时,我们会运行至少30秒,但您可以运行一两秒钟以进行快速检查。

    运行BIST的理想时间量因设备和您要检查的内容而异。 对于933-934,如果您只想测试前进信道,几秒钟就可以了。 但是,如果您要测试背面通道,则需要几分钟时间。