This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:帮助复习原理图

Guru**** 2460390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603367/ds90ub927q-q1-help-review-schematic

部件号:DS90UB927Q-Q1

您好,先生:

我们完成了927示意图,您是否可以再次确认?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国北京市

    请注意以下几点:

    1.PDB过滤电容器:请使用22uf

    2. 4对不同输入中的滤波电容器:如果添加,请降低至15pF

    3.请在  电源引脚附近添加一些高频率电容器10nF,也可以 将低频率电容器从4.7uF更改为10uF

    4.  连接UB927的SOC是什么?

    此致,

    Steven