This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:无电压问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602320/max3232-dout-voltage-issue

部件号:MAX3232
主题中讨论的其他部件: Strike

您好,

我们的客户使用MAX3232,DOUT电压有问题。

客户观察DOUT电压为1V。 DOUT1电压为5V,没有问题。

只有DOUT2电压为1V。

当RS232电缆断开时,DOUT的电压为5V。

客户使用的MAX3232为3.3V,C1-C4为0.1uF。 客户更换电容器

从0.1uF到0.47uF,出现相同的问题。

此设备是否损坏?

我附上V+/-电压的示波器。

e2e.ti.com/.../MAX3232_5F00_V_2B00_voltage.pdf

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-san

    V+/V-对我来说还可以,尽管我不太确定交流电偶 测试是如何设置的,比如耦合电容器的值是什么。 Dout2驱动程序似乎已损坏,而Dout1则未损坏。 设备是否有ESD冲击,尤其是Dout1和Dout2引脚?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hao,

    感谢您的回复。

    我忘记附上DOUT问题的范围截图。

    e2e.ti.com/.../MAX3232_5F00_DOUT.pdf

    是否因ESD而损坏?

    此致,

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-san

    很难说出电路的哪一部分从波形中出错。 如果需要  ,您可以将故障部件发送给我们,我们将尝试一些测试或分析。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,好,

    感谢您的回复。
    如果客户需要分析,我将向TI发送部件。

    谢谢!
    Naoki Aoyama