This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万T:开机重置期间驱动TxD针脚

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602105/dp83848t-txd-pin-be-driven-during-power-on-reset

部件号:DP8.3848万T
主题中讨论的其他部件: TIDM-Delfino-EtherCATDP8.3849万I

X1连接到外部时钟源。 由于时钟源不驱动,因此X1可以浮动,并且在开机重置期间显示为三项。

是否允许X1在通电重置期间浮动?

我们的客户正在使用两个带ET1100的DP8.3848万T用于EtherCAT从属控制器。 ET1100时钟输出(CLK25OUT1)用作两个DP8.3848万T上X1的外部时钟源。 在加电重置过程中,CLK25OUT1未被驱动。

在Beckhoff文档中,它描述了将上拉/下拉添加到X1。

应用手册PHY选择指南
https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.5 .pdf
"X1不得浮动,必要时添加上拉/下拉(例如ET1100/ET1200:1200:CLK25Out在捆扎前未驱动)。"

是否应将上拉/下拉添加到X1?

此致,

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TIDM-Delfino-EtherCAT是用于EtherCAT从属设备的TI设计。 它使用两个带有ET1100的DP8.3822万。 ET1100时钟输出(CLK25OUT1)用作 两个DP8.3822万 X1的外部时钟源。

    Beckhoff文档描述了为DP8.3822万的X1添加了上拉/下拉功能。 但在TIDM-Delfino-EtherCAT中,不会将上拉/下拉添加到X1。

    是否允许X1在通电重置期间浮动? 或者是否应将上拉/下拉添加到X1?

    此致,

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Beckhoff文档介绍了DP8.3849万:

    应用手册PHY选择指南
    https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.5 .pdf
    在将时钟信号应用到X1之前,TxD可能由PHY驱动(ET1100/ET1200:1200:CLK25Out无法使用,需要外部时钟源)。

    在DP8.3849万I数据表中,TXD3_A和TXD3_B似乎作为带式引脚输出。

    DP8.3848万T是否不存在此问题?

    此致,

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于DP8.3848万T,我们的客户会看到TXD_2引脚被驱动至3.3V,直到在通电后释放复位(大约每两次)。

    对于DP8.3879万I,类似的问题发布在以下位置: http://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/54.7298万

    DP8.3848万T是否不存在此问题? 在提供时钟并释放复位之前,TXD引脚的行为是否不可预测?

    此致,

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从动TXD针脚问题的解决方法是什么?

    是否应将外部2.2 -千欧上拉/下拉电阻添加到X1?

    或者在提供3.3V电源之前,是否应该向X1提供时钟?

    此致,

    Daisuke