This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX208:外部电容器极性和容量值

Guru**** 2905080 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603045/max208-external-capacitor-polarity-and-capacity-value

部件号:MAX208

您好,支持团队,

让我问您以下两个客户的问题:

1.   在数据表中图4的应用信息中,VCC至GND的外部电容器极性似乎相反。 这是打字错误吗?  

2.如果用户使用1uF代替0.1uF来连接所有外接器,MAX208的特性是否存在任何问题?

此致,

开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开泽山

    1)是的,这是打字错误。 极性应反接;
    2) 1uF capacactor的问题不多,因为C3/C1和C2/C4的比率保持不变。 由于电容器的有效串联电阻不同,您可能会看到V+/V-波纹的细微变化。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好,

    感谢您的及时回复。 已理解。

    此致,

    开泽