This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:SN65HVD3082E通信问题

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603193/sn65hvd3082e-sn65hvd3082e-communication-problem

部件号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他部件: SN65LBC184

大家好,

这里是中国南方的FAE Sunny,我们遇到 了SN65HVD3082E通信问题,客户使用 SN65HVD3082E与USB 485调试器通信,电线只有1米, SN65HVD3082E位于由隔离交流/直流电源模块供电的电路板上(与220V电源线的接地隔离), USB调试器连接到PC,PC`s GND连接到  220V电源线的接地。

  n`t发现SN65HVD3082E输出大量噪音,即使是USB 485调试器也不发送任何数据:

但 SN65LBC184和SP483 (本地品牌485设备)在这种情况下工作正常,客户目前使用的是SP483,我们想用 SN65HVD3082E替换它,但它满足了这个问题, SN65LBC184可以工作,但价格太高。

您能不能就 SN65HVD3082E遇到此问题而 SN65LBC184不能解决此问题给出一些意见?

非常感谢。

顺祝商祺!Sunny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sunny,

    您的POST中的示波器波形似乎显示了SN65HVD3082E的R输出,是否正确? 在发生这种情况时,是否还可能获得总线引脚A和B的示波器波形? 如果使用SN65LBC184设备并且不存在问题,是否还可以获得类似的A和B引脚波形?

    很难肯定SN65HVD3082E的接收器输出与SN65LBC184的作用不同,但没有看到总线引脚上发生的情况。 我最初的想法是电路板和USB 485调试器之间的接地偏移导致总线上出现较大的共模电压或噪声。

    此致,
    Richard Broughton
    收发器接口-应用工程师