This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Tida-0.0882万和TUSB9261问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603244/tusb9261-tida-00882-and-tusb9261-questions

部件号:TUSB9261
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0882万TPS6.5982万

您好,

在查看TIDA-0.0882万之后,出现了有关TUSB9261的几个问题:

1)参考设计的I2C接口:GPIO0,GPIO6和GPIO1用作TUSB9261和PMIC TPS6.5982万之间的I2C接口。 看起来TUSB9261是总线主控。 我们没有使用此界面。 我假设我们不需要使用此接口,并且TUSB9261可以正常工作,而不会有任何其它设备挂起。 不管怎样,我们是否需要将上拉列表添加到GPIO0 (SDA),GPIO6 (IRQ1Z)和GPIO1 (SCL)? 现在,这些引脚未连接且处于浮动状态。

 

2)参考设计的GPIO4,JACK_DETECT:我已经看过有关此引脚的其他文档。 它似乎被配置为输入引脚,以告知TUSB9261由外部电源供电,而不是由USB电缆供电。 此针脚的正确用法是什么? TUSB9261在使用外部或USB电缆电源时的工作方式有何不同?  我们使销钉保持浮动状态。 我认为我们应该把它拉高或拉低。 有什么建议?

 

3)参考设计的GPIO10,SATA_EN:这是一个输出引脚,用于控制SATA HDD设备的电源。 在我们的主板上,我从未看到这种销移动。 它总是很高。 我们在这个引脚上有一个拉杆,所以我不知道它是被TUSB9261驱动还是浮动。 固件是否确实使用此针脚执行了任何操作?  

 

4)参考设计的GPIO11,FAUL#:当SATA HDD设备(和TUSB9261)超过电流限制设置时,此输入引脚被配置为低电流驱动。 我们让这个销子浮动了。 这是否可以,或者我们是否应该添加一个上拉?  

 

5)关于其余GPIO引脚,GPIO2,GPIO3,GPIO5和GPIO7。 在参考设计上,它们实际上都是未连接/浮动的。 即使其中至少有一个,GPIO5似乎配置为输入。 是否可以让它们全部浮动,或者我们是否应该增加一些上拉或下拉?

 

6)关于USB接口。 我们仅使用USB 2.0 接口。 我们未使用USB 3.0 连接。 我只想确认4个USB.USB引脚可以保持浮动。3.0 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我相信从事这项工作的人实际上根据他们的需要修改了默认的TUSB9261固件,如果您使用的是TI.com上提供的TUSB9261默认固件,您应该采用TUSB9261数据表的7.3 .1.3 部分中描述的所有GPIO。

    1.您可以让它们保持浮动状态
    2.此GPIO将修改有关自/总线电源模式的USB描述符,您应将其设置为高,以实现自电源操作。
    3.你可以让它保持浮动状态
    4.你可以让它保持浮动状态
    5.你可以让它们浮动
    6.是的,未使用的3.0 的针脚应保持浮动状态。

    此致