This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:如何控制GPIO接口

Guru**** 2961110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602415/tusb3410-how-to-control-gpio-interface

部件号:TUSB3410

您好,先生

我们希望使用TUSB3410,它将通过USB端口与TI处理器连接。  

如我们所知,TI Linux驱动程序支持TUSB3410器件。

如果我们想控制TUSB3410的GPIO接口,TI是否有任何示例代码或文档?  

顺便提一下,我们找不到TUSB3410的8051示例代码。 TI是否会发布代码?  

感谢您的回复。

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,TUSB3410 Linux驱动程序随内核2.6 提供  

    当前固件没有定义的接口,无法处理GPIO;因此,如果需要,您需要根据需要自定义固件。  

    固件源仅在特定条件下分发。 我正在通过电子邮件联系您以进一步讨论此问题。

    此致,

    Roberto