This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:使用CC管理器控制EN引脚(TUSB320)

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB1002, TUSB322I, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601997/tusb1002-controlling-en-pin-with-cc-manager-tusb320

部件号:TUSB1002
主题中讨论的其他部件:TUSB320TUSB322ITUSB321AI

我想在USB 3.1 超高速(Type-C)应用程序中使用TUSB1002作为转接驱动器。  最大程度地降低系统功耗是一个优先事项,因此在理想情况下,只要端口不使用,TUSB1002就会处于关闭模式(逻辑低电平为EN引脚)。  是否建议使用CC管理器(如TUSB320)来控制TUSB1002的EN引脚,以便仅在连接到USB插座时启用它?

此致,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    我建议您使用TUSB321AI/TUSB322I (TUSB320专为C型高速传输而设计)。 现在,如果Type-C端口仅为DFP,则可以使用CC控制器的ID针脚启用TUSB1002 (必须反转ID信号以控制TUSB1002 EN针脚)。 否则,您必须使用UC检查TUSB32x连接并启用/禁用TUSB1002。

    此致,
    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    UFP和DRP模式的解决方案:可以使用TUSB321AI或TUSB322I (GPIO模式)通过端子OUT1和OUT2启用TUSB1002。 当存在有效连接且CC控制器处于UFP模式时,根据检测到的VBUS电流配置文件,输出1和2为低电平。 因此,可能的情况如下:

    UFP:
    连接 OUT1 OUT2 TUSB1002
    未连接 高高 已禁用
    已连接900mA 低高 已启用
    已连接1.5A 高低 已启用
    已连接3A 低低 已启用

    DRP:
    连接 OUT1 OUT2 ID TUSB1002
    未连接 高 高 高 已禁用
    UFP_Conn 900mA 低 高 高 已启用
    UFP_已连接1.5A 高 低 高 已启用
    UFP_已连接3A 低 低 高 已启用
    DFP_已连接 高 高 低 已启用

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对Diego的回复。  我正在尝试实现DRP端口。  如果我理解正确,我应该能够在TUSB321AI上找到NAND引脚OUT1,OUT2和ID,然后将NAND输出连接到TUSB1002的EN引脚。  这是否正确?

    此致,

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

      正确,只有两个额外的要点:

    1. TUSB1002必须放置在应用处理器和C型交换机之间。
    2. 请包含一个与TUSN1002 EN引脚和GND并联的电容器占位符,这只是在需要延迟时使用的情况。

    此致,

    迭戈。