This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:测量信号完整性

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600413/ds92lv2422-measure-the-signal-integrity

部件号:DS92LV2422

您好,

我们的客户使用其原始主板检查信号完整性。

是否可以像附加文件一样在没有交流耦合的情况下测量信号?

e2e.ti.com/.../LV2422_5F00_measure.pdf

探头是否需要偏置电压?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    您可以在去耦合帽(CA和CB)后测量信号完整性。 无需在探针处添加电容器。 探头不需要偏压。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈这些信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama