This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:I2C/SMBus从接口

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602808/tusb8041-i2c-smbus-slave-interface

部件号:TUSB8041

大家好,

数据表显示TUSB8041支持 I2C从接口,如下所示。
----------------
(数据表第1页)
•OTP ROM,串行EEPROM或I2C/SMBus从接口,用于自定义配置
----------------
我是否 应该认为 TUSB8041在I2C/SMBus从接口模式下不支持400kHz (快速模式)?
我相信TUSB8041只支持100kHz (标准模式),但我想确认一下以防万一。

此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TUSB8041仅支持100KHz操作。
    此致