This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:磁性电路实施

Guru**** 2958400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602207/dp83867e-magnetics-circuit-implementation

部件号:DP8.3867万E

您好!

在我最近的原理图实施中,我将 DP8.3867万E的MDI接口连接到磁性元件,并或多或少地有意将2.5V连接到主侧的中心攻丝。

我这样做就像我对100 Base TX实施的做法一样,但没有再次检查1000 Base T接口,其中数据表仅显示了中央分接头上的电容器,但没有与Vcc连接。

附加的是电路的我的实现,左侧导线至PHY MDI接口(也带有连接到2V5和电容器的中央抽头),磁性导线右侧至RJ45连接器。

我现在的问题是,这里是否有问题,是否仍然有效或2V5连接到中央抽头时是否有问题?

提前感谢!

此致,

Aleks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aleks:

    上拉要求取决于PHY中的驱动程序类型。 DP8.3867万驱动器不需要将中央丝锥上拉,因此需要更改原理图以拆下上拉。

    此致,
    Aniruddha