This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:双倍数据速率-两个时钟边缘上的数据更新

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, SN74LVC1G74, TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602197/ds92lv2422-double-data-rate---data-update-on-both-clock-edges

部件号:DS92LV2422
主题中讨论的其他部件: SN74LVC1G74TLK6002

您好,

 

我需要串行器/解串器组合至少20 (或更多)位宽的并行总线,并在两个时钟边缘上进行数据更新(从输出中可以看到-输入无关紧要)。

例如,Maxim的MAX9273具有称为DBL (双精度)的功能(但位太少)。

是否可以使用DS92LV2422和D型触发器(如SN74LVC1G74)来模拟双倍数据速率。

是否有任何建议或新零件?

当然,我不会赢得数据速率-我们需要大约25..28MHz的双倍数据速率时钟和50..56MHz的单时钟。

 

谢谢您和问候Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    您是否研究过TLK6002? 它支持20位和双倍数据速率。 请查看它并查看它是否适合您的系统设计。

    此致,  
    Dennis