This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:如何解码0x35和0x36寄存器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602861/tps65982-how-to-decode-0x35-and-0x36-registers

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户想知道如何解码0x35和0x36,因为表中的解释不清楚。 我们是否可以完全参考下面PD规格中的表格?

 

除此之外,您是否还能遵循下面的开口线?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    您可以使用PD 2.0 规范(可在USB-IF站点上找到)中的表格参考。

    对于0x35和0x36,您可以使用表6-13作为参考。 表6-10不用于寄存器0x35或0x36,因为它用于定义PDO。

    谢谢!
    Jaime