This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:MODE_SEL1,Bridge_CFG:数据表类型?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600339/ds90ub947-q1-mode_sel1-bridge_cfg-datasheet-typo

部件号:DS90UB947-Q1

 您好,

我的一位客户在DS90UB947中发现一些不一致的行为。 这就像数据表打字错误。 请分享正确的信息。

 

模式_SEL1:

客户将MODE_SEL1引脚配置为#6用于"双绞线"。 但发现0x5B的位7是1 (同轴)。

相反,MODE_SEL1作为#3表示“同轴电缆”,返回0x5B位7为0 (双绞线)。

在某处应该出错。

请提供正确的信息。

 

桥_CFG (0x54h):

客户发现0x54的位0影响GPIO的行为。

在默认配置中,客户无法使用GPIO (947输入到948输出),但将位0从0更改为1时,GPIO可用。

这是正确的设置吗?

此致,

Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,此主题已分配给正确的应用程序所有者,以查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想提出这个问题。
    我试图再现客户的发现,但发现客户描述错误。
    谢谢。
    Oguri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复延迟,我们将继续并根据您的反馈关闭此线程。