This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:输入和负载电容

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602252/max3232e-input-and-load-capacitance

部件号:MAX3232E

我们是否有MAX3232E输入和输出电容的数据?

我有一位客户正在尝试运行交流负载分析,他们需要零件的这些值。

如果您对客户有任何疑问,请告诉我。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我已经订购了一些样品,本周将向您提供结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平均输入电容为4.8 pF,平均输出电容为1.7 pF。 我从5个部分得到了平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    非常感谢您的帮助!

    祝你度过美好的一天!

    Richard Elmquist