This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:参考设计问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602684/sn75dp139-questions-for-reference-design

部件号:SN75DP139

大家好,

我从Moise-San获得了SN75DP139的参考设计示意图, 客户询问了以下问题。
您能否支持以下问题?

1)
我的客户想要使用SN75DP139将显示端口的AUX/-信号桥接至HDMI的I2C信号。
在这种情况下,我还听到AUX/-信号不是DDC信号。
 使用SN75DP139是否可以实现?

2)
似乎 R4 (AUX_n_DP_SDA)和R5 (AUX_p_DP_SCL)电阻器未安装在此参考 设计中。
您能告诉我安装R4和R5的具体情况  吗?

3)
R6 (CAD_Sink_DP)电阻 器似乎未安装在此参考 设计中。
您能告诉我应该   安装R6的具体情况吗?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    DP139是电平转换器,它采用DP++(HDMI交流耦合信号),并将它们转换为HDMI直流耦合信号。 DP139不会执行AUX至DDC转换,GPU将通过AUX或不同端口上的DDC发送DDC。

    很奇怪,R4,R5和R6作为占位符存在,R6没有安装,因为任何使用DP139的应用程序都应该在DP++模式下工作。

    我将发送另一个更清晰的参考原理图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的持续支持。
    我在 电子邮件中找到了您的参考原理图

    >DP139不执行AUX到DDC转换,GPU将通过AUX或不同端口上的DDC发送DDC。
    如果通过AUX (AUD+/ AUX-)发送DDC,是否可以使用DP139?
      似乎DP139不支持 AUX_/ AUX--,因为 引脚名称是"SDA_SOURC"和"SCL_SOURC"。



    我听到客户 系统中的AUX/AUX-(非DDC)被发送到DP139,他们 想确认在这种情况下DP139是否可用。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    如果电源为DP++,并且GPU中只有AUX端口,则AUX通道将提供DDC电压级别。
    如果存在问题,您可以在GPU中确认CAD信号,并捕获AUX通道,以查看其在发送HDMI视频时的行为。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的建议。 如果这 是一个基本问题,我表示歉意。

    >如果电源是DP++,并且GPU中只有AUX端口,AUX通道将提供DDC电压级别。
    在这种情况下,您发送的参考示意图是否适用且没有变化?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    最后一个参考原理图I设置您有2k上拉电压到3.3v (DP_PWR),这是DP++规格的要求。

    此致