This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.063万:TUSB321AI + HD3SS3212

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS2522, HD3SS3212, TUSB321AI, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600412/tida-00630-tusb321ai-hd3ss3212

部件号:Tida-0.063万

大家好,

我找到了以下USB Type-C坞站参考设计。
http://www.ti.com/tool/TIDA-0.063万?keyMatch=TIDA-00630&tisearch=Search-EN</s>0.063万

我的客户考虑将 TUSB8041 和四个端口中的一个 用作其系统的Type-C连接器。
他 想 从Type-C端口为系统充电(5V/3A),因此需要DRP。

在   这种情况下,是否可以使用TUSB321AI (CC控制器)+ HD3SS3212 (SS MUX)替代HD3SS2522来实现?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

       可以使用 TUSB321AI + HD3SS3212替换HD3SS2522。 实际上,它是一个更好的解决方案,因为TUSB321A是一种更新的设备。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的支持。
    是否有使用TUSB8041和四个端口中的一个 作为DRP (双角色端口)的C型连接器的参考设计?

    >My customer considers considers to use TUSB8041 and one of four port to be Type-C connector for HIS system (我的客户考虑将TUSB8041和四个端口之一用作系统的Type-C连接器)
    >他 想从 C型端口为系统充电(5V/3A),因此需要DRP。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

      您可以使用 Type-C迷你坞站 作为参考,请参阅示意图中的端口2部分。 该设计根据TUSB322 ID引脚的状态切换上游端口和一个下游端口(当ID较低时,将C型端口连接到下游端口,否则将连接上游端口)。 ID针脚也用于打开/关闭VBUS开关。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您为我提供有关Type-C迷你坞站参考设计的信息。

    关于端口2,我 认为我只需将端口引脚连接到NC (保持未连接状态)即可支持DRP。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

       ´s正确,只需将端口保留为NC即可进行DRP操作。 您可能会考虑的第二种交换机选择是TUSB542,如果布局设计较大,它是C型的交换机和驱动器,采用Gen1数据速率(5Gbps)。

    此致,

    迭戈。