This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何通过接收信号关闭此集线器?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602766/tusb8041-how-can-i-power-off-this-hub-by-receive-a-signal

部件号:TUSB8041

TI团队成员您好:

我需要通过接收CPU发送的信号(如ClearPortFeature(Port_Power))关闭集线器,如何实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    TUSB8041是一个自供电集线器,因此不能通过USB命令完全关闭。 如果USB 2.0 和USB 3.0 总线都处于挂起/U3模式,则USB主机可将其置于低功耗模式。 此外,如上所述,可以从USB主机使用a命令关闭集线器的下行端口。

    此致,
    JMMN