This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:如何在Windows上启用MSI中断

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602494/xio2001-how-to-enable-msi-interrupt-on-windows

部件号:XIO2001
我已通过DM8168 PCIe设备在Windows上的regedit设置MSI。 但是,XIO2001的设置方式不同。 
我不知道通用PCIe设备和PCIe桥接设备之间是否有任何区别。

通过EEPROM,如果我在XIO2001数据表中设置以下步骤。 是否可以使用MSI?
(1.6 从串行1.2 接口生成的9.2 ..MSI信息-在数据表中)
我不知道在使用PCIe桥接设备的MSI时是否还有任何主板芯片组兼容性问题。

您是否曾尝试过MSI与XIO2001配合使用?

kk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串行IRQ接口用于不来自PCI的信号。

    MSI消息是正常的内存写入事务;桥接器无需执行任何操作即可允许这些事务。 如果PCI设备,操作系统和驱动程序正确支持MSI,则MSI可以工作。