This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:电源电压低于建议的最小值时的通电顺序

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602388/tcan1042-q1-power-up-sequence-when-the-power-supply-voltage-falls-below-the-recomended-minimum-value

部件号:TCAN1042-Q1

大家好,

我的客户想知道电源电压低于时的开机顺序
正常操作期间的建议最小值。

例如,
关闭VDD和VIO的电源一次,并在一段时间后再次打开电源
(例如20msec)低于特定电压(例如 100mV)。

请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nakano-San,

    此设备没有特殊的电源顺序要求。 电流数据表中的表3汇总了各种欠压条件下的设备行为。 当VCC和VIO电源的电压高于或低于各自的欠压锁定阈值(UVVCC和UVVIO)时,设备将自动在这些模式之间传输。

    如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San,您好!

    感谢您的快速回复。
    很抱歉,我错过了数据表的描述。

    您的回答非常有帮助。
    我知道此设备设计精良。

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano