This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:关于电池充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602466/tusb8020b-about-battery-charging

部件号:TUSB8020B

大家好,

 

我们了解TUSB8020B可以支持电池充电1.2 (1.2),电信行业标准Yd/T1591 - 2009,分频模式。

但是,我们的客户只想使用1.2 来禁用另一个电池充电检测。

TUSB8020B能否实现他们的请求?

 

我们猜TUSB8020B不能仅检测1.2。

我的理解是否正确?

如果没有,请告诉我们您有什么想法吗?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kanemaru:

    请使用 I2C或OTP禁用自动编码模式,以启用仅BC 1.2 充电模式。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

     

    感谢您的及时回复。

    我知道,如果禁用了“自动”模式(autoModeEnz=“1”),TUSB8020B可以支持“1.2 ”和“中国电信业标准yd/T 1591-2009”。

    因此,在这种情况下,TUSB8020B不能仅检测1.2。

    我的理解是否正确?

     


     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanemaru:

    中国电信业标准YD/T 1591-2009具有2009具有与USB电池充电1.2 DCP模式相同的DP对DM短路,因此,如果禁用自动码,TUSB8020B将支持BC 1.2 CDP/DCP模式,而不支持其他模式。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

    感谢您的回复。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru