This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:RS422收发器已关闭,但总线仍通电

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4097B, SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602338/sn65c1168-rs422-transceiver-is-power-off-but-the-bus-is-still-powered

部件号:SN65C1168
主题中讨论的其他部件:CD4097B

大家好,

我的客户正在问一个问题。 下面的方框图是客户的应用拓扑,他想知道是否会损坏主机端设备。 主机端可以通电或断电,从机端始终由电源供电。 当主机端的电源关闭时,RS422总线仍有来自从属端的电源,在这种情况下,电流可以流经主机端收发器输出引脚的ESD二极管,然后可能损坏SN65C1168,CD4097B, 因为这些器件由相同的电源供电,所以甚至是MCU。  

那么,客户担心是真的吗? 如果是,是否有任何解决方案可以解决此问题?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN65C1168数据表中的绝对最大额定值允许在RS-422接收器引脚上使用电压,即使VCC = 0时也是如此。 如输入原理图所示,这些引脚上没有ESD保护二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    我同意Clemens的观点,即只要A和B输入端的电压保持在指定的绝对最大范围内,就不应损坏设备。 SN65C1168输入在器件断电时具有相对较高的阻抗,对于典型RS-422范围内的电压,电流阱最多为100 uA。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max,Clements,您好!

    明白了,非常感谢您的迅速回复。 我已经向客户解释过了,如果客户还有其他问题,我会告知您。

    此致,
    陈文森