This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:需要设置GPIO10以控制硬盘的电源,但不知道如何设置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600026/linux-tusb9261-need-to-set-gpio10-to-control-power-of-hard-disk-but-don-t-know-how-to-set

部件号:TUSB9261

工具/软件:Linux

德拉斯:

 我想使用 TUSB9261的GPIO10 来检查此芯片是否有任何数据输入或输出。

 如果没有输入或输出,我想让GPIO10输出一个低电压信号,以帮助我切断SATA磁盘的电源。

 但我不知道如何使用固件来设置GPIO 10功能,它始终是高电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Henry,

    我们将查看当前的配置,以了解默认情况下是否支持此配置。
    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:  

    您是否有有关如何设置GPIO10的用户指南,我们能否向客户开放源代码? 请尽快等待您的反馈。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们需要知道交换机是活动高还是低,才能创建满足此要求的固件。能否向我们提供此信息?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:
      如果我们可以  通过MCU设置它们,就更好了。
     此致,
    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用特定FW,GPIO10在作为USB总线供电设备运行时控制SATA驱动器电源。  当USB处于配置状态时,它将启用SATA电源,并将保持启用状态,直至拔下设备。  它不会告诉您是否有数据输入或输出。   基本上,GPIO10只能用作 USB配置状态的指示。