This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:10G-KR和XFI同时使用

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602417/ds100kr401-10g-kr-and-xfi-at-the-same-time

部件号:DS100KR401

您好,

我们希望将此组件用于并行的两条10G-KR和两条XFI线路,但限制模式选择只能同时用于所有通道。

这款印刷电路板已经在制造中,所以我的问题是,当芯片处于KR模式时,XFI是否工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lorand,

    我在使用XFI接口的10G-KR模式时没有发现问题。

    此致,