This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:未通过HDMI合规性测试(ID8-7: TMDS抖动容差27MHz(480/60p))

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602043/tmds181-fails-hdmi-compliance-test-id8-7-tmds-jitter-tolerance-at-27mhz-480-60p

部件号:TMDS181

大家好,

请帮助我们支持客户通过HDMI合规性测试。 他们面临的问题是,使用TMDS181时,480/60p视频信号的抖动容差测试失败。  

TMDS181在客户主板上的以下设置中使用。

-使用通道交换和极性交换。
-使用极性交换功能将TMDS181设置为整个范围内的Retimer模式(极性交换只能在重定时器模式下使用)。

使用TMDS181EVM可以通过此测试。 区别似乎在于EVM不使用信道交换或极性交换,而是设置为1.0Gbps自动驱动器/定时模式交叉的交换功能。

当用于较低的数据速率时,是否需要在复位驱动程序模式下使用? 如果您这样做,在 某些输入视频条件下极性交换功能将受到限制。

很抱歉催促您,但是客户很匆忙,他们需要在6/14 (JST)之前判断其主板设计是否可以将TMDS181与信道和极性交换功能配合使用。

非常感谢您的迅速支持。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    其他信息。

    在“整个范围内的Retimer模式”中使用时,TMDS181 EVM也会失败。 有时正常,但添加抖动后,显示器上无法显示视频。

    当"ID8-7:TMDS抖动公差为27MHz (480/60p)"失败时,TMDS181显示"TMDS信道校直=未完成"和"数字锁定检测输出=未锁定"。

    我们如何通过“ID8-7: TMDS抖动容差27MHz(480/60p)"?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    在整个范围内处于再定时器模式时,请将此寄存器写入初始配置。
    这应该可以解决抖动和图像问题。

    写入0x01以注册0xFF。 选择第1页
    写入0x23以注册0x00。 设置A_LOG_OVR
    写入0x00以注册0xFF。 可选择第0页

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moise-San,

    感谢您的及时支持。
    此设置似乎工作正常,客户能够在480/60p时通过抖动容差测试。
    以下是他们提出的其他问题。

    问题2)。 此位有什么作用,为什么设置此位可以解决问题?
    它似乎是模拟锁的覆盖位,但是,请您解释一下问题是什么以及使用此设置如何改进?

    问题3)。 用户是否可以将此寄存器设置应用于所有数据速率(480/60p - 4K/60p)?

    问题4)。 此寄存器设置是否可用于批量生产? (TI是否支持正常使用此设置?)

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    它是一种模拟锁定超控,有助于避免在低频下解锁PLL。

    是的,它可用于所有数据速率

    是的,在大批量生产中使用它是安全的,这是我们建议在整个范围内使用再定时器模式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moise-San,

    感谢您提供信息。

    问题5)。 设置此位时,我认为模拟锁定被强制为"锁定",模拟PLL锁定状态将被忽略。 我们怎么能忽略这个功能呢?

    我们被要求提供详细的解释,以便客户能够逻辑地理解。
    我知道也有数字锁检测功能。 但是,我们不知道这两种功能的机制和区别。

    问题6)。 另请通过设置REG 0x23 = 0x00 (A_LOG_OVR)来告诉我们是否存在任何副作用。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    模拟锁定是完成锁定的一个步骤,数字锁定也涉及其中。
    设置a_lock_OVR没有已知的副作用
    如果需要,我们可以离线讨论

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moise-San,

    谢谢。 请允许我进一步讨论离线问题。

    此致,
    KAWAI