This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE502A:电源不稳定

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502A, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602111/sn65lvpe502a-unstable-power-supply

部件号:SN65LVPE502A
主题中讨论的其他部件: TUSB522P

您好,

 

关于SN65LVPE502ARGER上的电源,我的客户询问了一些问题。

它们使用USB协议分析器来观察USB信号。

当电源(Vcc)不稳定时,在USB协议分析器上不会观察到从U1状态恢复的LFPS (U1 EXIT)

.(它不是SN65LVPE502A的输出。)

如果将电源(Vcc)更改为LDO以提高质量,则不会发生上述问题。 (LFP (U1 EXIT)是从USB设备LSI发送的。)

他们确认了HostPC和USB设备LSI之间的握手。

请参阅随附的图表。

 


 

 

(问题)

(1)电源不稳定时(如本例中的),对SN65LVPE502ARGER中的Rx/Tx块有何影响?

 

(2)根据数据表,电源范围为3.3 V±10 %。 (3至3.6V:第6页)

如果出现问题,电源的摆动在电源范围内。

为什么在这种情况下出现问题? 除了电源范围之外,我们需要注意什么?

 

(3)根据数据表,它似乎支持USB 3.0 电源管理模式(低频周期信号(LFPS))。

它是否管理U1状态?

 

如果是,以下假设的可能性如何?

设备无法从U1状态恢复,并且将传输到不正确的状态,然后在Rx/Tx块上发生问题。

 

此致,

TAO_2199

e2e.ti.com/.../Power-supply-on-SN65LVPE502.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    不再推荐将LVPE502用于新设计,请让您的客户参考TUSB522P。
    客户只需添加交流电流盖,铁氧体磁珠即可获得稳定的Vcc。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Moises

     

    感谢您的回复。

    自NRND宣布之前,他们就一直使用此设备。

    他们在应用程序中遇到了问题,并在LVPE 502A上发现了Vcc问题。

    因此,如果可能,请回答他们之前的问题吗?

     

    关于交流电瓶盖和铁氧体磁珠,用于稳定的Vcc,

    如果可能,请详细告诉我这些详细信息。

    例如,

    建议电容,铁氧体磁珠或原理图的值

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

       我们没有关于铁氧体的具体建议,但最佳做法是为 VCC添加一个10uF电容器,为每个VCC引脚添加一个0.1uF电容器, 为VCC添加一个可选0.01uF电容器(如果包括可选电容器,则总共四个电容器)。

    此致,

    迭戈。