This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI:总线电源操作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602056/tusb4020bi-tusb4020bi-operation-of-bus-power

部件号:TUSB4020BI

大家好,

我收到了客户关于TUSB4020BI总线功率操作的问题。

当TUSB4020BI使用总线电源工作时,是否有允许/禁止USB Descryptor连接到下游端的规范?

例如,如果连接至下游端的设备的bMaxPower设置为100 mA或更高,TUSB 4020 BI是否可以按其设置进行连接? 不会禁止连接吗?

我看到了数据表,但内容无法确认。

此致,

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ritsuo-san:

    理论上,每个USB 2.0 端口在活动操作期间最多只能消耗5V/500 mA的功率。 此外,USB规格兼容的总线供电USB 2.0 集线器只能为每个下行端口提供5V/100 mA。

    实际上,USB端口的功耗在过电流保护之外不会强制执行。 现有的USB驱动程序不会检查描述符中列出的最大功率,并使用该信息来确定是否可以枚举设备。 基本上,如果USB设备可以在不调用过电流条件的情况下通电,系统将识别该设备。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

    感谢您的快速响应。

    我会立即联系客户。

    Takashi