This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN75ALS181:SPICE模型或IBIS模型

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3086E, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600183/tina-spice-sn75als181-spice-model-or-ibis-model

部件号:SN75ALS181
主题中讨论的其它部件:TINA-TI,SN65HVD3086E

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的支持团队:

您是否有SPICE模型或IBIS模型的SN75ALS181NS?
我们的客户希望使用此设备运行仿真。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masanori:

    请参阅此链接 :www.ti.com/.../toolssoftware

    通常,我们零件的模型包含在 www.ti.com上该零件的产品文件夹中。 如果您还有其他问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael-San,

    感谢您的回复。

    我认为在您教我的链接站点上只有TINA-TI应用程序的下载。
    我不知道如何从这个站点获得SN75ALS181NS的Spice模型。
    请详细告诉我吗?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masanori:

    你是对的,起初我没有注意到这只是一个TINA模型。 我可以向我的WEBENCH团队请求为SN75ALS181制作IBIS模型,但这需要几周时间,并且需要您提供一些信息:

    1.客户是谁?

    2.预计每年的商品数量?

    3.产品预计运行年数?

    WEBENCH团队使用此信息来确定工作的优先级,因为我们为所有新零件创建模型,因此它们非常繁忙。 一旦您向我提供了这些信息,我将发起请求。 请记住,生成新模型的准备时间可能很长,因为您需要排队等待。

    SN75ALS181是1992年发布的全双工RS-485/422收发器。 自1992年以来,我们在此应用领域发布了许多产品,并且拥有与型号相比规格更好的较新零件。 我们是否可以向客户推荐像SN65HVD3086E这样的较新部件? 这将减少客户在使用我们的RS-485/422组件进行设计时所需的等待时间。 以下是 SN65HVD3086E型号的链接。 请告诉我您希望如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Michael-San:

    很抱歉回复太晚了。
    我们的客户是主要的FA设备制造商。
    我们公司的另一位成员已经通过TIJ FAE成员同时询问了您的产品部分。
    因此,我已暂停一次E2E通信。

    现在我将拒绝一次E2E帖子。

    此致,
    Tachibana先生