This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213-1-2MUXEVM:NC引脚的测试点

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601974/hd3ss213-1-2muxevm-test-point-for-nc-pins

部件号:HD3SS213-1-2MUXEVM

您好,

请问,在EVM的NC引脚上添加测试点的目的是什么?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    将这些针脚保留为NC是安全的;如果您需要有关电路的更多详细信息,请打开Helpme票据。

    此致