This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:最大迹线长度

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601979/dp83867ir-max-trace-length

部件号:DP8.3867万IR

您好,

DP8.3867万I可支持的最大阻抗或迹线长度是多少?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony,您好!

    对于MDI,我们建议使用100ohm差分阻抗使轨迹尽可能短。 最大长度不是规格的一部分,但我建议将组合长度保持在4英寸以下。 这是从PHY到RJ45连接器(包括离散磁性元件)的总长度。 请注意,增加迹线长度或将阻抗从100ohms更改为100ohms会影响信号完整性。
    对于MAC接口,对于GMII和RGMII,迹线应小于6英寸。 SGMII最大可达18英寸。

    此致
    Aniruddha