This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9636A:RS232和放大器;UART切换应用程序

Guru**** 2874380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, UA9636A, MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602058/ua9636a-rs232-uart-switching-application

部件号:UA9636A
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G3157MUX509

您好,

我在以前的应用中使用了TI的SN74LVC1G3157模拟开关,但此器件的VCC范围不足以支持RS232线路。

我想 切换RS232 (+12.0V)和UART (+3.0V)信号,并找到uA9636A。

是否有任何应用程序用于切换来自公共输入的RS232,UART输出?

通过输入切换在 AP中手动执行。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    我在这里只找到了一个适合您需求的mux,如MUX509。 您能在数字域中进行切换,然后让UA9636A处理驱动RS232线路吗? 在这种情况下,查找此类模拟交换机会容易得多。

    此致,