This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111EVM:DS110DF111EVM:

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602141/ds110df111evm-ds110df111evm

部件号:DS110DF111EVM

你好

我叫Bilal,我想使用再定时器DS110DF111EVM作为限制放大器。 我似乎无法避免DS110DF111EVM的某些修复操作/属性。 我正在使用下面提到的这一途径

TI重新计时器在其输出处不镜像预期信号。 它接收来自模式生成器的信号,并消除所有ISI (符号间干扰)和SI (正弦干扰)(在模式生成器和重新计时器输入之间注入)。 它似乎使用从信号恢复的时钟。

我正在使用DS110DF111EVM的通道A和 “Sigcon Architect EVM GUI”来控制重新计时器。  

我在Sigcon Architect中执行的步骤包括:

连接DS110DF111EVM后,转到“高级页面”

然后转至"Tx Control/PRBS Generator"(Tx控制/PRBS生成器)选项卡

然后选择"原始数据"作为输出信号

然后单击"应用到频道"

如果我做错了事或遗漏了什么,请您指导我。

谢谢

 

此致

Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bilal您好!

    您采取的步骤似乎正确。

    请进入"低级页面"并查看通道寄存器0x09。  它应显示为20'h  1'b in bit[5]允许用户覆盖重新定时数据并获取原始数据。  同时确认通道寄存器0x1E[7:5]中的值=000'b表示原始数据。

    此致,