This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:使用多个DS80PCI102而不是单个DS80PCI402

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, DS80PCI402, DS80PCI810, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602045/ds80pci102-using-multiple-ds80pci102-instead-of-a-single-ds80pci402

部件号:DS80PCI102
主题中讨论的其他部件: DS80PCI402, DS80PCI810, DS80PCI800

您好!

我的设计使用非标准的2通道PCIe链路(第1代)。

1. 同一链路的每条通道是否可以使用两个单独的DS80PCI102组件? (关于SI和方案)

2.如果是,是否可以使用相同的从属SMB接口单独配置它们?

3.对于4个单独 的DS80PCI102 ( 而不是单个DS80PCI402),问题相同。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有可能。 通常,多个DS80PCI800或DS80PCI810设备用于处理x16通道接口。

    此致,

    李